尊敬的 TI 支持:
我需要一个能够输出0.35V 电压的稳压器。 我在 TI 网站上找到了选择的 TPS7A94器件。 然而、数据表显示它能够提供0.4V-5.0V 范围内的输出电压。 我想知道是否可以使用它。 您是否有另一个稳压器和转换器可以实现它? 很高兴收到建议。
提前感谢
Olonbayar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Olonbayar、
TPS7A94可以做到这一点。 您可以通过 NR/SS 引脚上的1个电阻器设置电压。 TPS7A94内部有一个150uA 的电流源、此电流源流入 NR/SS 引脚电阻器。 该电压(150uA * NR/SS 电阻)设置 Vout。 如果您需要0.35V 电压、那么您选择的电阻器应尽可能接近2.333k 欧姆。
理论上、您甚至可以通过将 NR/SS 引脚接地来设置 Vout = 0V。
从 TPS7A94数据表中:
谢谢、
斯蒂芬
您好、Olonbayar、
您可以根据需要修改电路的其余部分。 如果评估电路中的示例满足您的设计需求、则可以保持不变。 这将使您能够轻松评估您的设计、因为您可以购买评估板以进行快速测试。
请记住、LDO 不需要来自评估模块的测试点或测试连接器。 这些只是为了帮助您进行器件评估。 当客户评估 EVM 上的器件时、板级屏蔽有助于更大限度地降低高噪声环境中的噪声。 除非您觉得它对您的系统很有帮助、否则您不需要将其包含在您的设计中。
谢谢、
斯蒂芬