This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:可以设置输入电流限制#39;t。

Guru**** 2545070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058546/bq24765-input-current-limit-can-t-be-set

器件型号:BQ24765

您好!

我有一个带 IC BQ24765的充电器定制设计 PCB (原理图基于原理图 BQ24765EVK)。
我可以设置电压和电流电池充电寄存器、并在写入后读取值。 我可以读取输入电流限制、但无法设置该寄存器。 我不知道为什么会发生这种情况。 我想向寄存器0x3F 发送0x1400、但数据分别发送0x14 (ACK =确定)和0x00 (ACK =确定)。 我在该总线上有其他器件、通信没有任何问题。 下面是示波器的图片:

第一个字节



secound 字节:


我测量一些引脚上的电压:
CE = 0.35V
ICOUT = 0.4V
ACOK = 1.62V
ACIN = 2.51V
DCINA = 18.4V
VREF = 3.3V
ICREF = 0.68V
FB0 = 0V
EAO = 0V
EAI = 0V
VDDP = 0V

您是否对我的错误有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了错误。 我想、当我无法设置该寄存器时、它是 IC 的某种状态。 但原因是 I2C 配置错误。 我使用库:
    https://github.com/amaork/libi2c/blob/master/README.md。
    该库具有参数"page_Bytes"、该参数必须设置为128、因为值寄存器0x3F 是2个字节、因此当"page_Bytes"是示例64时、该值介于两页之间。