您好!
我有一个带 IC BQ24765的充电器定制设计 PCB (原理图基于原理图 BQ24765EVK)。
我可以设置电压和电流电池充电寄存器、并在写入后读取值。 我可以读取输入电流限制、但无法设置该寄存器。 我不知道为什么会发生这种情况。 我想向寄存器0x3F 发送0x1400、但数据分别发送0x14 (ACK =确定)和0x00 (ACK =确定)。 我在该总线上有其他器件、通信没有任何问题。 下面是示波器的图片:
第一个字节

secound 字节: 
我测量一些引脚上的电压:
CE = 0.35V
ICOUT = 0.4V
ACOK = 1.62V
ACIN = 2.51V
DCINA = 18.4V
VREF = 3.3V
ICREF = 0.68V
FB0 = 0V
EAO = 0V
EAI = 0V
VDDP = 0V
您是否对我的错误有任何想法?