This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56100:功能问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058457/tps56100-problem-of-functioning

器件型号:TPS56100
主题中讨论的其他器件:TPS65100

您好!
我在使用 TPS65100时遇到了很多问题。 我需要它来提供一个 LCD 显示屏、此显示屏需要12 VDC 作为 AVDD、+22VDC 作为 VGH、-10VDC 作为 VGL 和5 VDC 作为 VCOM。
我尝试按照第节中的布局准则尽可能地使布局最佳。 第11部分。
以下是我的问题:
1)主升压转换器工作正常、我还注意到一些纹波(请参阅图"PIN 5 SW"、"主升压转换器输出"和"主升压转换器输出纹波");这是我能够获得的唯一直流电压;
2)负电荷泵:我能够获得的最大值约为-6Vdc:尝试设置更高的值、IC 进入关断模式、因此我必须复位 EN 引脚并重新启动(请参阅图片"引脚18 DRV"和"负电荷泵");
3)正电荷泵:我能够设置的范围为23至30V 直流;我需要22VDC、但我不能降至该值(请参阅"引脚13正电荷泵");
4) VCOM:奇怪的是、分压器正确、但其输入为+12VDC、VCOMIN 为1.769 VDC、而不是半输入电压、因为电阻器具有相同的值(请参阅"引脚11 VCOMIN); 伪而言、VCOM 具有与所需值完全不同的值(请参阅"引脚10 VCOM")。
原理图为"tps65100原理图"。
我对此感到非常沮丧。
有人可以帮助我吗?
谢谢
Paolo

Schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我查看了原理图、看起来是正确的。 您会看到非常奇怪和不符合预期的行为。 为什么使用所示的电阻分压器时 VCOMIN 不是升压电压的一半? 这可能是某种类型的电路板组装问题。 这只是一个电路板、还是有许多电路板以这种方式工作? 对于正电荷泵、您是否可以通过移除 C27并将 C2-/MODE 引脚连接到 GND 来尝试使用倍压器模式? 对于负电荷泵、-10V 可能是 SUP 输入端具有12V 电压的边界线、但您应该能够实现大约-9V 的电压。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答;我组装了另一个类似的电路板、当时进行了一个部分(即完成的第一部分是主升压转换器、它具有输入电容器、开关电感器、二极管、输出电容器和 FB1的分压器;我也放置了补偿组件)。

    我不确定这是一个正确的过程、但检查功能方框图、它似乎由单独的部分组成。

    总之、结果不如我预期:主升压转换器的输出低于我计算的值(电压分压器为499k 和56k、因此输出电压可能为+12V。 测量值约为8VDC、电感器上的开关信号有时会消失(就像关断模式的行为一样)。

    之后、我完成了 VCOM 部分:VCOMIN 也不是其输入电压的一半:这是一个更奇怪的问题。

    下面是根据我之前的原理图排列的元件(请注意、我用固定值替换了可变电阻器、以尝试减少路径和布线)。

    你能给我你的看法吗?

    谢谢

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    为了使器件正常工作、需要完成电路板的所有部分(升压、正电荷泵、负电荷泵)。 器件中存在故障检测、如果任何电源轨超出稳压范围、器件将关断。 因此、您需要完成所有部分以验证第二块板。

    另一个需要注意的问题是器件的外露中心焊盘、该焊盘需要焊接到电路板的 GND 覆铜上。 如果未正确焊接此外露焊盘、则可能会导致功能问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:我完成了所有部分、现在设备似乎可以正常工作。

    我提供了连接底部外露焊盘的方法、它看起来焊接得很好。

    此时、我的第二块板按我的预期工作。

    感谢您的宝贵支持。

    BR

    Paolo