我的双电池组的电压介于10.5 14.5伏之间。
如果电池组 A 可用、我希望使用它加电、然后当电压降至10V 以下时(电池耗尽或已取出)、无缝切换到电池组 B。即使更换了电池组 A、电池组 B 也应保持优先级。 当 PACK B 降至10V 以下时、它应无缝切换回 A
另外、如果我可以禁用同一器件中的两个电池组以进行关断、这将是一个很大的好处。
任何 TI 电源 ORing 产品都可以做到这一点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的双电池组的电压介于10.5 14.5伏之间。
如果电池组 A 可用、我希望使用它加电、然后当电压降至10V 以下时(电池耗尽或已取出)、无缝切换到电池组 B。即使更换了电池组 A、电池组 B 也应保持优先级。 当 PACK B 降至10V 以下时、它应无缝切换回 A
另外、如果我可以禁用同一器件中的两个电池组以进行关断、这将是一个很大的好处。
任何 TI 电源 ORing 产品都可以做到这一点吗?
您好!
根据定义、ORing 是指在给定两个或更多输入电压(例如、对于两个输入电压 A 和 B、ORing A 和 B 会在输出电压的两个电压中提供较高的电压)时、在输出电压上获得较高的电压。 因此、当任一电池组的工作电压降至低于另一个电池组时、另一个电池组的电压将出现在输出端。 如果 A 和 B 都为10V、则如果 A 变为9.5V、则输出按定义切换到 B、反之亦然。 该行为对于产品系列中的所有反向电流保护理想二极管/ORing 控制器而言都很常见、因为它能够以高于输入的输出电压断开电源轨(反向电流保护)。
谢谢、致以诚挚的问候
Divyyshu