This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2413:具有优先级迟滞的 OR-ing 电源

Guru**** 1499540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058247/tps2413-or-ing-power-with-priority-hysteresis

器件型号:TPS2413

我的双电池组的电压介于10.5 14.5伏之间。

如果电池组 A 可用、我希望使用它加电、然后当电压降至10V 以下时(电池耗尽或已取出)、无缝切换到电池组 B。即使更换了电池组 A、电池组 B 也应保持优先级。  当 PACK B 降至10V 以下时、它应无缝切换回 A

另外、如果我可以禁用同一器件中的两个电池组以进行关断、这将是一个很大的好处。

任何 TI 电源 ORing 产品都可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据定义、ORing 是指在给定两个或更多输入电压(例如、对于两个输入电压 A 和 B、ORing A 和 B 会在输出电压的两个电压中提供较高的电压)时、在输出电压上获得较高的电压。 因此、当任一电池组的工作电压降至低于另一个电池组时、另一个电池组的电压将出现在输出端。 如果 A 和 B 都为10V、则如果 A 变为9.5V、则输出按定义切换到 B、反之亦然。 该行为对于产品系列中的所有反向电流保护理想二极管/ORing 控制器而言都很常见、因为它能够以高于输入的输出电压断开电源轨(反向电流保护)。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会说多路复用器控制器更合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 两个电源之间存在优先级、为了完全控制要启用的路径、可以使用电源多路复用器控制器。 如果没有首选使用哪种输入电源、或者首选始终使用可用的最高输入电压电源、则理想二极管控制器将是合适的选择。

    此致

    Divyyshu