This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058540/tps548a20-tps548a20

器件型号:TPS548A20

您好!

  在 TPS548A20数据表的第6页、我看到"PGOOD 从较高的位置进入"、"PGOOD 进入延迟"、

您能告诉我"PGOOD 输入"和"PGOOD 输入延迟"是什么意思吗?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    "PGOOD 输入"表示转换器正在运行、输出电压处于 PGOOD 运行窗口内(电源正常、PGOOD 未下拉为低电平)   

    "PGOOD IN From Over"描述了输出电压大于 PGOOD 窗口(PGOOD 主动拉低)并进入 PGOOD 窗口时 PGOOD 的检测阈值的测试条件。

    这是 PGOOD 比较器规格的测试条件、因为 PGOOD 比较器具有迟滞。  由于迟滞、当输出电压处于 PGOOD 窗口内时、与输出电压处于 PGOOD 窗口之外时、比较器具有不同的阈值。

    从更高/更改为更高的是 PGOOD 窗口的上限比较器的阈值。

    输出到更高值是该比较器上的上升阈值

    输入中的值较高是该比较器的下降阈值

    从低电压/从低电压到低电压是 PGOOD 窗口的下限比较器的阈值。

    输出电压越低、该比较器上的下降阈值就越高

    中的值是该比较器上的上升阈值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     谢谢、这解决了我的问题。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能帮助你