您好!
在 TPS548A20数据表的第6页、我看到"PGOOD 从较高的位置进入"、"PGOOD 进入延迟"、
您能告诉我"PGOOD 输入"和"PGOOD 输入延迟"是什么意思吗?
谢谢、
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"PGOOD 输入"表示转换器正在运行、输出电压处于 PGOOD 运行窗口内(电源正常、PGOOD 未下拉为低电平)
"PGOOD IN From Over"描述了输出电压大于 PGOOD 窗口(PGOOD 主动拉低)并进入 PGOOD 窗口时 PGOOD 的检测阈值的测试条件。
这是 PGOOD 比较器规格的测试条件、因为 PGOOD 比较器具有迟滞。 由于迟滞、当输出电压处于 PGOOD 窗口内时、与输出电压处于 PGOOD 窗口之外时、比较器具有不同的阈值。
从更高/更改为更高的是 PGOOD 窗口的上限比较器的阈值。
输出到更高值是该比较器上的上升阈值
输入中的值较高是该比较器的下降阈值
从低电压/从低电压到低电压是 PGOOD 窗口的下限比较器的阈值。
输出电压越低、该比较器上的下降阈值就越高
中的值是该比较器上的上升阈值
很高兴我们能帮助你 Tony Wang5