This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:低功耗情况下的故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, UCC28634, UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129876/ucc28633-malfunction-in-low-power-situation

器件型号:UCC28633
主题中讨论的其他器件: UCC28634UCC28631

尊敬的 Sirs:

根据 相应技术手册的建议、我们使用 UCC28633设计了一个反激式转换器、其定义的输出为65V。

但是、我们在控制非常轻的负载时遇到了问题。 到目前为止、我们独特的解决方案是增加最低功耗、以便我们能够保证电压输出。

但是,根据数据表(第8.3.21章),组件应该能够在这种低功耗情况下进行调节。

在添加10W 的最小功耗后、它可以完美工作、并且可以避免输出端出现过压警报。

有人可以给我们一些关于这种失望的建议吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernat、

    感谢 您发帖并分享您的一些规格。  
    我们正在审查此案例,并将在48小时内作出响应。  

     您能否分享展示您所描述行为的波形/模拟/图像?  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2863x 器件是初级侧调节反激式控制器。  该器件通过调制频率和峰值电流来控制占空比。  该器件可控制频率、最低可达200Hz。  为了在空载时使这些器件保持稳定、需要一个预载电阻器(Rpre_load)。

    根据您的设计、了解最大频率(fmax)和最大输出功率(Pmax)、并使用以下公式计算出所需的 Rpre_load、以使设计在空载/轻载时保持稳定。

    FMAX/(Vout^2/Pmax)= 200Hz/Rpre_LOAD。

    Rpre_load = 200Hz*/(Fmax/(Vout^2/Pmax))

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    Pmax 为100W。

    按照我们的 Fmax 公式、我们需要 10W 的最小 Rpre_load。

    这是因为我们的器件在200Hz 下无法工作、因此它在更高的频率下工作。

    我们不知道如何降低其频率。

     对于小于10W 的 Rpre_load、它所做的是触发过载警报并停止 Vout。

    我们如何将其工作频率点降低到200Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10W 的声音听起来很多。  对于5至10W 设计、通常需要1mA 或2mA 的负载才能使设计保持稳定。

    200Hz 应为空载频率。

    数据表给出的等式略有不同。  您可以尝试使用它来设置您的预载电阻器。  希望它能产生更好的结果。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经验证、如果负载低于10W、输出电压将升高、芯 片将触发过压警报并在无限循环中100ms 后停止输出并重新启动输出。

    我们不知道芯片为什么不降低其频率、因此我们可以使用小于10W 的预加载电荷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 VS 引脚上进行滤波、则可能会导致设计行为错误并触发 OVP。  请勿在 VS 引脚上使用超过3.3pF 的电容。

    当器件达到可共享的 OVP 时、您是否有 CS、Aux、VDD 和 Vout 的原理图和波形?

    以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了初级故障检测的常见问题以及如何消除这些问题。  您可能会发现此信息对于调试问题也很有用。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据您在此处的请求、您可以从连接的反激式中看到架构。
    我们已将以下更改应用于附加的架构,但没有成功=

    -电流感应测量现在由4个1欧姆电阻器执行
    -变压器初级侧的内部电感为310uH、

    在此过程中、我们已针对不同的负载完成了多项测试。 您可以看到附加的结果、测量输出:

    无任何负载时的输出(未存储)

     540欧姆负载时的输出(由于消耗不足、仍无法保持)

     负载为390欧姆时的输出(我们需要在+65V 线路中获得适当输出的最小负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图。  我会将 TVS 钳位替换为和 RCD 钳位。  我还会在输出整流器上添加 RC 缓冲器的占位符。

    这些器件确实需要一个预负载电阻器来阻止设计达到 OVP。  我还会添加一个电阻器、以1mA 至2mA 的电流为输出负载。

    初级侧调节反激式转换器最常见的问题是触发过压保护(OVP)或输入欠压的辅助绕组噪声。  有噪声的 CS 信号可能会触发 过流保护 OCP。  以下链接将带您查看一份应用手册、其中讨论了这些问题以及如何解决这些问题。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf

    完成该操作。  您将需要探测 VDD、辅助绕组电压、CS 和 Vout、以了解设计关闭的原因。  您可以从此处了解转换器关闭的原因。  您很可能能够使用和 RC 缓冲器电路和/或 RC 滤波来解决此问题。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们已经查看了变压器偏置中的信号、但我们看不到可能导致问题的振铃。

    750ns 时(文档第5页)、信号清晰

    如果负载为540欧姆、反激式的输出会间歇性停止。

    负载350欧姆反激式工作

    负载540欧姆的反激不能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们找到了解决方案!

    我们之前使用了 UCC28634、然后针对 UCC28633进行了更改、因为 UCC28634 在 Vdd 中具有过压电压检测、这对于我们的电路来说太明智了。

    但我们没有考虑更改启动模式、因此它从之前的两个二极管激活到接收器组件、如相应数据表中所述。

    我们假设、如果我们为 UCC28631更换此组件、我们将不必更改我们最初从 UCC28634板获得的启动电路

    非常感谢您的耐心