Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, UCC28634, UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28634、 UCC28631
尊敬的 Sirs:
根据 相应技术手册的建议、我们使用 UCC28633设计了一个反激式转换器、其定义的输出为65V。
但是、我们在控制非常轻的负载时遇到了问题。 到目前为止、我们独特的解决方案是增加最低功耗、以便我们能够保证电压输出。
但是,根据数据表(第8.3.21章),组件应该能够在这种低功耗情况下进行调节。
在添加10W 的最小功耗后、它可以完美工作、并且可以避免输出端出现过压警报。
有人可以给我们一些关于这种失望的建议吗?
感谢你的帮助