This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19533Q5A:超过231A 的 I_DS、宽度可接受为2us 的单脉冲?

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131846/csd19533q5a-over-231a-i_ds-a-single-pulse-whose-width-is-2us-acceptable

器件型号:CSD19533Q5A

各位专家:

我的客户询问峰值 I_DS。 在发生故障时、I_DS 流过231A 以上的可能性会超出该 FET 的最大电流。 客户想知道此脉冲峰值电流是否可接受。

下面是详细条件。

V_DS:48V

I_DS (连续):2.5A

电机(电感负载)的 H 桥、因此在系统中使用四个 FET。

脉冲宽度:2us =>这是系统检测到过流然后关闭 FET 时的延迟。 一旦检测到故障、系统将不会继续运行、因此只应用单个脉冲。

I_DS 简短描述:流过231A 时,无法确定流过多少。

这是可以接受的吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    San、Uchikoshi

    感谢您关注 我们的 FET。

    客户需要使用瞬态热阻抗 (数据表中的图1)来了解它们是否违反数据表规格。

    为此,他们需要了解最大脉冲电流(不仅仅是>231A),然后根据占空比和脉冲持续时间对电流进行降额。 在上面、您可以得到2us 的持续时间、但没有占空比或最大电流。

    有关如何使用这些曲线的说明、请访问 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-4-mosfet-switching-times

    我怀疑您的客户违反了数据表最大值、但直到他们确认丢失的数据点并自行计算

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的解释和 e2e 链接。 客户提出的问题是、当发生短时事件时、我猜测这种情况可能会被视为脉冲持续时间为2us 的正弦脉冲。 在这种情况下、可以如博客链接的图1所示放宽 I_DS、该值可能高于231A。 这种理解是否正确?

    客户尚未评估 FET、因此将测量实际最大电流。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    San、Uchikoshi

    是的、正确的、数据表中的脉冲额定值基于100us 脉冲、且 Rth 为1.3degC/W、占空比小于1%。 由于这是一个计算值、如果客户条件不太困难、则计算得出的脉冲额定值将增加。

    但是、正如文章所述、客户需要保持在 SOA 范围内、这可能会限制脉冲电流额定值。

    如果客户的持续供电电流仅为2A、超过231A、我会感到惊讶、我认为这种情况极不可能发生。

    谢谢

    Chris