This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:60V 超级电容器充电器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132174/lm5177-60v-supercap-charger

器件型号:LM5177

大家好

我的客户有一个市电供电的电机驱动器应用、在该应用中、他们将实施超级电容器备份作为安全功能、以便在市电发生故障时恢复到安全位置。

它们将使用超级电容器/电解电容器0.5F... 3F 级联可提供60V 电压。

它们希望使用48V 电压和2.5A 电流为电容器充电。

所以规格是48V => 0... 60V/2.5A。

LM5177是否合适? … 您是否有入门有用的配套资料或参考设计?

或者您是否更愿意建议另一种解决方案?

此致

Ueli