请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5177 大家好
我的客户有一个市电供电的电机驱动器应用、在该应用中、他们将实施超级电容器备份作为安全功能、以便在市电发生故障时恢复到安全位置。
它们将使用超级电容器/电解电容器0.5F... 3F 级联可提供60V 电压。
它们希望使用48V 电压和2.5A 电流为电容器充电。
所以规格是48V => 0... 60V/2.5A。
LM5177是否合适? … 您是否有入门有用的配套资料或参考设计?
或者您是否更愿意建议另一种解决方案?
此致
Ueli