Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92390大家好、我需要在电流为700mA 时驱动8个串联电压为28Vcc 的 HBLED。
TI 是否有任何驱动器可以将7.4Vcc 升压至28V 以在指定电流驱动这些 LED?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ubiratan、
我建议您将 TPS92390用作 LED 驱动器。
该器件具有4个通道、每通道的输出电流高达200mA。
您可以将4个通道紧密连接在一起、并将输出电流设置为每通道175mA、从而将总电流设置为700mA。
此致、
Patrick Yao