This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由7.4Vcc 锂离子电池驱动的8 HBLED

Guru**** 1689940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127476/8-hbled-driven-by-7-4vcc-li-ion-battery

主题中讨论的其他器件:TPS92390

大家好、我需要在电流为700mA 时驱动8个串联电压为28Vcc 的 HBLED。

TI 是否有任何驱动器可以将7.4Vcc 升压至28V 以在指定电流驱动这些 LED?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    我建议您将 TPS92390用作 LED 驱动器。

    该器件具有4个通道、每通道的输出电流高达200mA。

    您可以将4个通道紧密连接在一起、并将输出电流设置为每通道175mA、从而将总电流设置为700mA。

     TPS92390数据表中提供了更多详细信息

    此致、

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    您对 TPS92390有更多疑问吗?

    如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick Yao