主题中讨论的其他器件: BQ25890H、 EV2400
大家好、TI 支持团队
已收到客户的电路图审查请求、并随附电路图、如下所示。
请查看电路图。
e2e.ti.com/.../EM_2D00_N110-Charging-Circuit-.pdf
请回答下面的其他问题。
我们计划将充电器用作支持 QC2.0或 QC3.0的产品、因此在使用 BQ25895产品时、请检查此器件是否兼容。
2.如果产品未响应项目1的 QC、我计划使用充电器输出功率为5V、9V 和12V 的产品。 是 BQ25895产品、可通过 Fast 接收相应的输入功率进行充电
充电而不是 QC?
从数据表中可以看出、输入功率最高可达12V。
3.请推荐支持 QC2.0或 QC3.0的电池充电器 IC。
谢谢。
此致、
mj