This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:[BQ25895]原理图审阅和 QC 查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890H, EV2400, TIDA-03029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127651/bq25895-bq25895-schematic-review-and-qc-inquiries

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890HEV2400

大家好、TI 支持团队

已收到客户的电路图审查请求、并随附电路图、如下所示。

请查看电路图。

e2e.ti.com/.../EM_2D00_N110-Charging-Circuit-.pdf

请回答下面的其他问题。

我们计划将充电器用作支持 QC2.0或 QC3.0的产品、因此在使用 BQ25895产品时、请检查此器件是否兼容。

2.如果产品未响应项目1的 QC、我计划使用充电器输出功率为5V、9V 和12V 的产品。 是 BQ25895产品、可通过 Fast 接收相应的输入功率进行充电

充电而不是 QC?

从数据表中可以看出、输入功率最高可达12V。

3.请推荐支持 QC2.0或 QC3.0的电池充电器 IC。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/790857。 BQ25890H 与 BQ25895引脚兼容。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ning

    我还有进一步的询问。

    问题在于 BQ25895的 Maxcharge 操作不能正常工作、即使产品正常、输入电压/电流也是12V/0.5A

    在最大充电模式下检测到的电流。

    由于这些问题、电池充电速度不快。

    识别 Maxcharge 模式的场景(过程)是什么?

    2.哪些因素可以确认它是在 Maxcharge 模式下运行? (输入电压、电流等)

    3.我们共享当前客户应用程序的寄存器设置值。

    请检查是否有任何问题。

    正常充电和 Maxcharge 模式充电之间的充电时间是否不同?

    (预期会有差异。)

    谢谢。

    BR

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ning

    我正在寻找 USB 接口板来检查 BQ25895EVM、但用户指南中描述的 EV2300已确认停产。

    哪些接口板兼容?

    EV2400是否兼容?

    谢谢。

    BR、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    1.可以改用 EV2400。

    请使用 HVDCP 适配器进行测试、有关  详细信息、请参阅 www.ti.com/.../TIDA-03029。  Maxcharge 适配器不常用。  

    周一(9月5日)的 BTW 是一个联邦假日。

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 宁

    我想请您对之前提出的问题提供更多确认。 (查询寄存器转储是否正确)

    请回答下面的其他问题。

    是否可以将 BQ25890H 产品直接安装到 BQ25895 EVM 上并使用它? 我们没有适用于 BQ25890H 的 EVM、因此无法查看

    请联系我们。

    谢谢。

    BR

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    1. 根据提供的寄存器读数、只存在有效的 VBAT。 该器件不执行 D+/D-检测。
    2. 是的、可以使用 BQ2589x EVM 测试 BQ25890H。
    3. 在测试 BQ2589x EVM 上的 HVDCP 适配器检测之前、请确保 S2A 和 S2B 开关关闭(即用作短路)。 EVM 上的 S2A 和 S2B 开关默认处于断开状态。

    谢谢、

    宁。