This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1输出电容器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132239/lm5143-q1-lm5143-q1-output-capacitor

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好 TI 团队

我们在两相配置中使用 LM5143。根据计算结果、我们需要440uF 的总输出电容值(考虑降级)。

因此、如图所示、在电容器的输出端放置了2 x 220uF

问题1. 我们能否在输出端仅使用470uF 的单个电容器、如图所示

此致

Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raheesh、

    是的、虽然我建议在每个相位放置一些陶瓷电容、例如47uF/10V、但一个电容还可以。 这将电感器纹波电流旁路至 GND、并允许其在短路环路中流回 FET。

    此致、

    Tim