This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:用于瞬态10A 应用

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A, LM5166, LM5156, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059143/lm5166-use-in-transient-10a-application

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件:CSD19534Q5ALM5156LM5157

你(们)好

我收到了客户的问题、如下所示、您能帮助支持此案例吗?

客户 正在寻找 支持的升压转换器

输入:22V- 26V

输出:48V/1A

这看起来很容易实现。

但是、客户表示还需要 解决方案支持10A 电流、持续时间小于10ms、

从1A 漂移至 10A、大约为100ms。 我们是否有关于此应用的应用手册或器件型号的建议?

由于 WEBENCH 仅支持高达3A 的电流、 因此客户 正在尝试 通过实验进行测试。

考虑到功率损耗、他计划并联输出 FET (下图中的 Q1)、在执行此操作时是否需要注意什么?

对于 FET GPN、他计划使用 CSD19534Q5A(Qg:22nC)、同时将频率设置为500kHz。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 LM5166是一款同步降压转换器、因此我想您的器件型号中也有一个拼写错误、因为我在您发布的图片中看到了升压转换器。  您在此应用中考虑了哪种升压控制器? 为了满足您的负载要求(例如 LM5123)、我建议使用同步升压控制器。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、  
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、如果我的上述帖子导致混淆...

    让我结束这个问题如下:

    1.客户正在寻找支持此类应用的升压转换器(而不是控制器)、我们是否有任何解决方案?

    我发布的图片也是来自客户、 因为 LM5166仅支持高达3A 的仿真、他试图查看控制器+ FET 解决方案是否能够满足他的要求。 我注意到您提到了 LM5123、对于 FET 有没有任何建议、对于考虑栅极电荷的系统有什么想法?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 您的客户是否仅考虑使用具有集成开关的转换器? 负载瞬态规格听起来很有挑战性。 总之、LM5166是降压转换器、而不是升压转换器、因此我想您的意思是 LM5156、它是异步升压转换器。 一般而言、在本例中、我会建议采用与 LM5123类似的同步设计、并且您可以尝试使用 Excel 快速入门计算器 https://www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 LM5123、

    如果 要并联 FET 以降低温度、客户是否应了解任何内容?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想说、在选择 MOSFET (ID、VDS、Rdson、栅极电荷、米勒平坦)时、除了通常需要考虑的参数之外、没有什么真正重要的东西。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

     对于开漏 控制器是否有任何建议?

    我注意到您提到的 LM5123是推挽式、我认为客户提到他希望开漏解决 方案减小尺寸。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 我想我们可能需要澄清几点:LM5123是一款同步升压控制器、这意味着没有整流二极管、而是有两个 FET、这可以在更高的电流下实现更高的效率、并且无需额外的推挽级来驱动 FET。 LM5156是异步升压控制器、这意味着有一个 FET 和一个二极管、LM5157是一个异步升压转换器、其中集成了 FET、只需要一个二极管。 您提到的负载瞬态规格听起来有点具有挑战性、您知道客户在此瞬态期间可以接受的 Vout 最大压降是多少吗?  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉不关注此问题。

    在上述负载瞬态应用中、客户可以接受小于-4V 的压降(44V 至48V)、您能否确认 LM5156是否可以实现这一点?

    非常感谢你们的帮助!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的反馈。 客户目前是否拥有 EVM? 最好的选择是尝试一下、但由于负载瞬态期间的高电流、如上面提到的 LM5123、我仍然建议使用同步方法。   

    此致、
    Em