您好!
我们在电源中使用 LM22676、并具有以下参数:
VIN = 20V 至30V
Vout = 5V
最大输出电流= 0.8A
由于电容器分配、我们必须替换输出电容器。
我们有一个150uHy/20%的电感器、我们不想替换它 、因为我们可以获得已经具有的电感器。
我找到了很少的电容器、希望您提出它们是否适合作为输出电容器的设计的建议。
1) 68uF/16V/7m Ω/20%-考虑到电感器和电容器的20%容差,极点的 F0为1.3kHz。 由于极点的建议值在1.5kHz 至15kHz 的范围内、我想知道极点低于该值的重要性。 看到下极点的方式是什么?
2)此外、该电容器的 ESR 非常低(7m Ω)。 我从其他器件中知道、在稳定性环路中、极低的 ESR 可能会有问题。 在该器件中、建议使用极低的 ESR。 7m Ω ESR 电容器是否足够?
3) 3)接受输出纹波电压、输出电容 ESR 的标准是什么? ESR 变为多高或多低?
4) webench 建议使用一个33uF 电容器、该电容器能否在2uSec 内承受0.8A 瞬态电流?
感谢您的帮助、
Asaf Abraham