This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 IC 引脚 BOOT1和 SW 损坏

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059050/lm5176-lm5176-ic-pin-boot1-and-sw-damaged

器件型号:LM5176

降级器、

LM5176用于直流到直流40W、规格如下
直流输入:12V ~ 50V
直流输出:16V/2.5A

目前、当在降压/升压区域控制 IC 时、LM5176将会损坏。 请帮助确认问题。 描述如下:
1:当直流输入为12V (升压模式)时、输出16V/2.5A 正常工作。
2.当直流输入为24V (降压模式)时、输出16V/2.5A 正常工作。
直流输入介于15V~19V (降压/升压区域)之间时、LM5176将损坏(引脚26 BOOT1和引脚28 SW1低阻抗)

我已经检查了降压/升压模式下的波形、Vgs 是稳定的、并且还选择了低 Vth 和 Qg MOSFET、 但 IC 在工作一段时间后会损坏。

TI 是否曾遇到过类似的问题? 是否有解决方案?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 遗憾的是、您共享的原理图质量非常模糊、您是否想再次共享(可能是 pdf 文件)? 您在这两个引脚上看到了什么损坏? 您是否还在降压/升压模式下看到转换器的任何故障? 我很期待收到您的回复。  

    此致、  
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EN:

    请参阅原理图。

    当直流输入介于15V~19V (降压/升压区域)之间时、LM5176将损坏(引脚26 BOOT1和引脚28 SW1低阻抗)

    我已经检查了降压/升压模式下的波形、Vgs 是稳定的、并且还选择了低 Vth 和 Qg MOSFET、 但 IC 在工作一段时间后会损坏、但无法获得任何波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 是否也损坏了高侧 MOSFET? 您在 IC 上看到什么类型的损坏、以及如何检查此损坏? IC 在降压/升压模式下工作多长时间后才会损坏? 电路板上是否有过热现象? 您能否尝试提供波形、以便我们检查控制器的工作方式?  

    此致、  
    Em