Other Parts Discussed in Thread: LM5176
降级器、
LM5176用于直流到直流40W、规格如下
直流输入:12V ~ 50V
直流输出:16V/2.5A
目前、当在降压/升压区域控制 IC 时、LM5176将会损坏。 请帮助确认问题。 描述如下:
1:当直流输入为12V (升压模式)时、输出16V/2.5A 正常工作。
2.当直流输入为24V (降压模式)时、输出16V/2.5A 正常工作。
当直流输入介于15V~19V (降压/升压区域)之间时、LM5176将损坏(引脚26 BOOT1和引脚28 SW1低阻抗)
我已经检查了降压/升压模式下的波形、Vgs 是稳定的、并且还选择了低 Vth 和 Qg MOSFET、 但 IC 在工作一段时间后会损坏。
TI 是否曾遇到过类似的问题? 是否有解决方案?

谢谢、此致。