主题中讨论的其他器件: LM6142、 TLV07
HO2波与数据表不同、您能给我一些建议吗?
下面是 我的板的 HO2波。它与数据表不同。
如果 存在任何组件或 PCB 问题、则会影响波形。
4.7uH 电感器
2.Mos:IPP075N15N3G



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wenwu、
这是预期的、因为您不会探测"实际"HO 输出、也不会探测 SW。
你现在得到的波形是 HO-GND、它等于 HO-SW + SW-GND。
2.要查看 HO-SW 波形、即施加到高侧 FET 栅极-源极的电压、您可以使用差分探头直接测量 HO-SW、也可以使用示波器的数学函数探测 HO-GND 和 SW-GND 并进行消减。
SW-GND 波形 出现振铃的原因是它在 DCM 模式下、FET 的输出电容器与电感器一起振荡。 如果您增加负载、它将传输至 CCM、SW-GND 波形将变为纯净脉冲。
谢谢、
银城
您好、Wenwu、
1、A 和 B 均可保持开启状态、但在转至 ISETA 之前、需要通过二极管连接它们。 请参阅我们的 EVM 原理图。 https://www.ti.com/tool/LM5170EVM-BIDIR
CC 和 CV 模式可根据您需要实现的目标协同工作。
很抱歉、我无法评论您的第二个原理图、因为我没有关于它如何连接到 LM5170的信息。
谢谢、
银城