This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:HO2波与数据表不同、您能给我一些建议吗?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM6142, TLV07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059668/lm5170-the-ho2-wave-is-not-same-with-datasheet-can-you-gave-me-suggentions

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: LM6142TLV07

HO2波与数据表不同、您能给我一些建议吗?

 下面是 我的板的 HO2波。它与数据表不同。

如果 存在任何组件或 PCB 问题、则会影响波形。  

4.7uH  电感器

2.Mos:IPP075N15N3G

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    感谢您使用 LM5170。

    您能否在原理图上显示波形的测量位置?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好、是的、这是 LM5170的 HO2波、它与 PWM 波不同、并且具有长尾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    让我们转到您的另一个帖子、我将关闭这个帖子。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、 心荣

     感谢您的帮助!

     电压环路运行的更多信息、  

    我需要在 LV 端口 A 处提供15V 电压、并将点 B ref 设置为1.5V、如果可以、 则点 A 电压为1.5v。

    LM6142误差放大器的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    电压环路放大器用于电压环路补偿。  

    A 点和 B 点电压不应相等。 B 点电压取决于输出电压目标、而 A 点电压取决于电感器电流目标。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心荣

     我们检查了点 A 和点 B 的波形、频率=100k、  

     但 波形 不是 PWM、并且具有自振荡功能、 您能给我建议吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    这是预期的、因为您不会探测"实际"HO 输出、也不会探测 SW。

    你现在得到的波形是 HO-GND、它等于 HO-SW + SW-GND。

    2.要查看 HO-SW 波形、即施加到高侧 FET 栅极-源极的电压、您可以使用差分探头直接测量 HO-SW、也可以使用示波器的数学函数探测 HO-GND 和 SW-GND 并进行消减。

    SW-GND 波形 出现振铃的原因是它在 DCM 模式下、FET 的输出电容器与电感器一起振荡。 如果您增加负载、它将传输至 CCM、SW-GND 波形将变为纯净脉冲。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,将 对 HO-SW 波进行编码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心荣

     感谢您的帮助! 有一个问题:

    1.图中有 CC 和 CV 模式,我们能否设置环路电流30A,然后 将输出 电压设置为4V?

    当我们设置 CV 模式时,如果需要打开 点 A 或 B 的电压采样点,以  设置电流

    它们  是否会产生冲突?

    1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心荣

    对于 CC 模式、u15a 应该支持 +/-5V 电源?  

    我能否为误差放大器提供单个+5V 电压?

     D5的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    1、A 和 B 均可保持开启状态、但在转至 ISETA 之前、需要通过二极管连接它们。 请参阅我们的 EVM 原理图。  https://www.ti.com/tool/LM5170EVM-BIDIR

    CC 和 CV 模式可根据您需要实现的目标协同工作。

    很抱歉、我无法评论您的第二个原理图、因为我没有关于它如何连接到 LM5170的信息。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心荣  

    感谢你的帮助。 现在我可以设置 CV 模式。 但有一个问题吗?

     我无法将 CC 模式转换为 CV 模式、 如果 我设置 CV=4V、 则   无法使用 10A 和20A、30A 直流 50A 的 CC 模式设置其输出电流

     是否有任何配置? 我们需要 下图 CC/CV 变换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    您可以通过调整 TLV07 (U15A)正输入的 Iref 值来调节 CC 命令电流。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心荣

    我将 U15A 的 IREF 电压 从0~2V 更改为0 ~30A、但无法控制0 30A 的输出电流、

    如果 我们需要打开  HV 电压样本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    在这种情况下、您需要显示 IREF、IBAT、COMP 等的波形来调试电路。 它基本上表示电路不能按预期工作。

    谢谢、

    银城