This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:AD 转换等

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059000/bq76pl536a-q1-ad-conversion-etc

器件型号:BQ76PL536A-Q1


1.如果您遇到异常症状,表示广告转换未在指定时间内完成,请告知我们是否有任何可能的原因。
如果有可能的原因、它是否通过 POR (上电复位)正常恢复?
此外、请告诉我是否存在正常恢复的 POR 以外的任何情况。

2.如果您遇到 bq76PL536A-Q1内部存储器有故障的症状、请告知我们是否存在任何可能的原因。
如果有可能的原因、它是否通过 POR (上电复位)正常恢复?
此外、请告诉我是否存在正常恢复的 POR 以外的任何情况。

3.如果 bq76PL536A-Q1的内部存储器出现乱码症状、请告知我是否有原因。
如果有可能的原因、它是否通过 POR (上电复位)正常恢复?
此外、请告诉我是否存在正常恢复的 POR 以外的任何情况。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa。

    1、它通过 POR 恢复。 另一种恢复方法是使用 ADC_ON 位禁用并重新启用 ADC。

    2、除非器件永久损坏、否则它会通过 POR 恢复。 没有其他恢复条件。

    3.在任何情况下都不应出现乱码症状,除非 EPROM 内存损坏。 在这种情况下、CRC 校验逻辑将检测到这一点。 它可以使用 NPOR 进行恢复、也可以不使用 NPOR 进行恢复。 没有其他恢复条件。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikter-San、

    感谢您的回答。
    每种情况都有可能的原因吗?
    如果您无法回答、能否具体说明是难以猜到还是无法披露信息?

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagawa-San、您好!

    这是一种需要根据器件的系统/应用进行的分析、如果不充分了解系统实现、则很难猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikter-San、

    客户提出的问题如下。

    这将是我们公司发生的事件的信息发展。

    ■μ A 电池电压测量(事件#1)
    ・μ V 输入电压(每个电池的实际电压)
    电芯1:2.9775V
    电芯2:2.9670V
    电芯3:2.9743V
    电芯4:2.9774V

    ・IC 中的 Δ V AD 转换结果
    电芯1:2.3374V
    电芯2:2.3366V
    电芯3:2.3366V
    电芯4:2.3366V

    *电池电压测量精度超出规格范围。
    *如果 AD 转换值正常、量化误差的 LSB 数应该改变、但在这种情况下、上述转换结果的值是固定的。
    *除测量 IC 之外没有任何异常部件、当对 ECU 执行 POR 时、它恢复正常运行。

    这将是我们公司发生的事件的信息发展。 它将与# 1相同的 ECU 事件。
    ■温度测量(事件#2)
    ・要℃的温度(热敏电阻温度):21-23 ̊ C
    测量 IC 的预期 AD 值:11037-11291

    ・IC 中的 Δ V AD 转换结果
    9月确认:AD 值= 12246 *温度转换值= 31°C
    11月确认:AD 值= 2524 *温度转换值= 7°C

    *在事件确认(9月)时、温度测量精度超出规格范围。
    * 11月进行相同的确认时、温度测量精度超出规格范围、AD 值波动至不同于9月的值。
    *除测量 IC 之外没有任何异常部件、当对 ECU 执行 POR 时、它恢复正常运行。

    问题1)
    是否可以估算与因测量 IC 内部某种故障(异常)而导致的#1和#2事件相关的因素?
    此外、假定的异常事件是否会通过对测量 IC 进行 POR 恢复正常?

    问题2)
    如果图1中的"电平位移和多路复用器"发生故障(异常)、是否有可能发生1号和2号事件?
    尤其是在# 1中、电池2至4的 AD 转换结果是相同的、我们还看到从电池2⇒电池3⇒电池4切换 MUX 的可能性是不正常的。

    问题3)
    当 IC 发生 POR (上电复位)时、Q-2事件是否能够恢复正常?
    此外、请告诉我是否存在正常恢复的 POR 以外的任何情况。

    问题4)
    我认为 AD 转换的基准电压(V REF 2.5V⇔1.25V REF 2)在电池电压测量值和测量 IC 中的温度测量值(TS2 +端子)之间切换。 如果此开关不能正常工作,是否会发生事件#1和#2?

    问题5)
    当 IC 发生 POR (上电复位)时、Q-4事件是否能够恢复正常?
    此外、请告诉我是否存在正常恢复的 POR 以外的任何情况。

    问题6)
    如果每个 AD 转换的基准电压波动发生故障、是否有可能发生事件#1和#2?

    问题7)
    当 IC 发生 POR (上电复位)时、Q-6事件是否能够恢复正常?
    此外、请告诉我是否存在正常恢复的 POR 以外的任何情况。

    问题8)
    如果图1中的"14位 ADC"不能正常工作、是否会发生事件#1和#2?

    问题9)
    当 IC 发生 POR (上电复位)时、Q-8事件是否能够恢复正常?
    此外、请告诉我是否存在正常恢复的 POR 以外的任何情况。

    问题10)
    出现#1和#2是否有任何可能的原因?

    问题11)
    上述推定原因(Q-2、Q-4、Q-6、Q-8)的原因可能是什么?
    示例 ESD、过压、机械应力等

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagawa-San、您好!

    Q-1我们无法估算这些因素、也无法假设这些测量故障是由 IC 造成的。 这些也可能与系统相关、即 IC 外部的其他组件发生故障。

    对于我之前提到的所有其他问题、这要求进行系统故障分析、并评估每个 IC 块作为给定系统的一部分。

    请与您当地的 TI 代表(当地的 TI 办事处)合作、以获得更详细的支持。

    此致、

    维克托