This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:ACFET/RBFET 导通时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060162/bq24800-acfet-rbfet-turn-on-time

器件型号:BQ24800

大家好、

我对 BQ24800数据表中的 ACFET/RBFET 接通时间要求有疑问。
正如我在 D/S 中所说:


在20ms 内完全导通 ACFET、否则、充电器 IC 将考虑导通故障。


我是否可以知道如何计算这些 MOSFET 的导通时间?
是否有任何公式可供参考?
因为我们需要检查我们选择的 MOSFET 是否能够满足此要求。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Cheng Wang、

    ACDRV 和 BATDRV 电荷泵电流限制通常为60uA (可在数据表中找到)。

    总 栅极电荷参数位于 MOSFET 的数据表中。 栅极驱动电压通常为6.1V (数据表中提供)。 电压、电荷和电容之间的关系为 C=Q/V

    现在、所有参数 均可用于 SPICE 仿真(电容器充电电流源)。 您需要了解60uA 电流从0V 开始为具有特定尺寸的电容器充电所需的时间。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Pen、

    我想检查"在20ms 内完全导通 ACFET"的定义。

    这是否意味着 ACDRV 从20V 到26V 的持续时间(测量此引脚)?

    或背靠背 MOSFET 达到适配器电压后的电压时间?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chia Cheng Wang、

    请参阅数据表中的以下陈述:

    '如果 ACFET/RBFET 导通20ms、并且栅极和源极上的电压仍小于5.7V、则 ACFET 和 RBFET 关断。'

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”