大家好、
我对 BQ24800数据表中的 ACFET/RBFET 接通时间要求有疑问。
正如我在 D/S 中所说:
在20ms 内完全导通 ACFET、否则、充电器 IC 将考虑导通故障。
我是否可以知道如何计算这些 MOSFET 的导通时间?
是否有任何公式可供参考?
因为我们需要检查我们选择的 MOSFET 是否能够满足此要求。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Chia Cheng Wang、
ACDRV 和 BATDRV 电荷泵电流限制通常为60uA (可在数据表中找到)。
总 栅极电荷参数位于 MOSFET 的数据表中。 栅极驱动电压通常为6.1V (数据表中提供)。 电压、电荷和电容之间的关系为 C=Q/V
现在、所有参数 均可用于 SPICE 仿真(电容器充电电流源)。 您需要了解60uA 电流从0V 开始为具有特定尺寸的电容器充电所需的时间。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”