对于正常的降压配置、建议在使用极低 ESR 陶瓷输出电容器时使用额外的 R1b 电阻器。 该值应为2-4 x R1。
使用 TPS64200创建1V2降压稳压器时、没有 R1?
在创建-2V5逆变器时、是否也建议使用 R1b、如果是什么值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Febin、
我确实需要这个转换器来进行新设计、之所以选择这个转换器、主要是因为可用性。 在这个设计中、我实际上需要其中4个降压稳压器、从这个降压稳压器中、必须用作逆变器。 因此、如果您有更好的优惠、请告诉我。 2022年将主要是原型(< 200)、但从2023年开始、我们将至少需要4 x 5k 和上升。
我的输入电压大约为6V、我需要3V3/200mA、1V2/200mA、2V5/50mA 和-2V5/50mA。
期待收到您的建议。 请记住、价格和可用性同样重要。 效率降低了那么多。