This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:输出电压噪声导致 CPU 复位。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059762/lm5146-noisy-output-voltage-causing-my-cpu-to-reset

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q2

我在75V 输入电压下运行 LM5146、在电感器之后、输入端有一个100uF 电容器、输出电压上有一个100uF 电容器。 我读出 SW 走线应尽可能短、而我的走线长度约为17毫米。

  

这是否是我的输出噪声如此大的原因、我在输出上得到大约5V 峰间值的问题?

 

我很确定我的电路设计是否正确、因为我使用了 WebBench 并与 TI 讨论了我的设计。

有人对导致这些尖峰的原因有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    请遵循数据表中的布局指南、并尽可能匹配 EVM 的布局设计。 FET 和电感器也会对输出纹波产生影响。 请发送一个完整的 LM5146快速入门计算器、以便我可以查看此设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-revA-_2D002D00_-Zaxis-75Vin-30V-2Aout-330kHz-_2800_2_2900_.xlsm

    除了 MOSFET 和电感器、Ha、您提到的两个方面、一切基本上都是一样的。 我无法获得推荐的 MOSFET、因此对于我正在使用的 MOSFET  

    CSD19538Q2

     我将要使用的电感器

    SRR1210-680M


    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、您好、如果可能、请发送布局。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定发送布局的好方法。 这是电流布局、但电感器输出端的二极管已替换为跳线。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    尝试安装一些陶瓷输出电容器、因为电解电容器具有高 ESR 和 ESL。 尝试2 x 10uF/50V/1210、然后使用紧凑的探头布局来测量这些电容器上的 VOUT、以避免拾取。

    PS:您的 COUT 原理图为100uF、但快速入门为30uF。 这对于正确量化非常重要、因为它会影响环路补偿。 陶瓷电容器随电压降额、但非常适合传导高频电流和降低纹波。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了2个10 μ F 50 V 陶瓷电容器、但这似乎没有解决问题或帮助。 因此、我尝试了3个和4个10uF 电容器、但仍然没有任何结果。 我确实注意到、当我将电源插入 LM5146板时、电源的 GND 会产生很大的噪声。 它从100mV 峰峰值变为几乎2V。什么会导致 LM5146以这种方式工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个在功率级下具有第2层 GND 层的多层 PCB 吗? 确保输入电容器确实靠近 FET。 输出陶瓷应有助于降低输出端的噪声。 您在哪里测量2Vpk-pk?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于测试目的、我切换回了我的原始设计。 另一个板是4层板、现在我要测试的板仅为2。



    我只需将示波器 放在输出端的接地端和输入线上。 当我只是查看入口的 GND 而未连接时、GND 是良好且稳定的。 一旦插入电源、无论我测量的位置如何、我都会在 GND 线路上获得2V 峰峰值连续尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    是三个直接从 VIN (高侧 FET 的漏极)连接到 GND (低侧 FET 的源极)的输入电容器-考虑到高 di/dt 电流、这些电容器是降压稳压器中最重要的电容器。 有关功率级布局的更多详细信息、请参阅应用手册 SNVA03。

    在纹波测量方面、它应穿过输出电容器并使用 Tip & Barrel 方法(以避免探针 GND 线拾取噪声)。

    此致、

    Tim