This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:我的设计可能有什么问题?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058588/lm5010-what-may-be-the-problem-with-my-design

器件型号:LM5010

大家好、我正在尝试使用 LM5010MH/NOPB 将24V 至48V 范围内的输入电压转换为低至15V。
目前、它只能输出高达约3.5V 的电压。

这是我的电路的原理图。
我还附加了上述实现所基于的 Webench 设计。

是否有任何关于故障排除的想法或想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、

    首先、请删除 L3以进行电路调试

    下载计算器、如下所示、验证电路设计。

    https://www.ti.com/tool/LM5010QUICK-CALC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的回复。

    我尝试删除 L3。

    结果保持不变、仅输出高达3.5V。

    开关似乎停止。

    电源接通后、开关在接近13V 时停止。

    之后、电压降至3.5V。

    SW 波形已连接。

    我使用了计算器。 我再次尝试检查。

    非常感谢。

    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下,稍后再更新。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我使用了计算器并再次检查。
    确认后、不符合条件的 Cin 从4.8uF 更改为9.5uF。
    但是、结果不变、15V 未输出。
    附加了用于选中的计算器。

    e2e.ti.com/.../LM5010QuickStartCalculator_5F00_211206.xls

    非常感谢
    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    Rseries 在 Webench 设计中的位置与计算器的 Type2精简纹波配置中的 R3的位置不同。
    有区别吗? 哪一项是正确的?

    非常感谢
    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、

    输出电容器 ESR 位置没有差异。

    您在电路板上使用了什么输出电容器? 有效输出电容应大于25uF、对于15V 输出电压、应使用低 ESR 电容、如25V 聚合物电容或50V 陶瓷电容、C19额定电压也为50V。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的回复。

    输出电容器使用:
    C19:GRM188B11H223KA01D (50V 0.022uF)
    C38:GRM188R61E106MA73D (25V 10uF)
    C7、C36、C37:GRM32EB31E226ME15L (25V 22uF)
    C35:GRM155R71H104KE14D (50V 0.1uF)

    非常感谢
    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    >有效输出电容应为>25uF
    什么是 Webench 设计或计算器?
    Webench:10uF
    计算器:>25uF

    是否有任何关于故障排除的想法或想法?

    非常感谢
    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、

    请尝试使用2X  GRM32EB31E226ME15L (25V 22uF)作为输出电容。 如果问题仍然存在、请上传 LM5010的布局部分。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的回复。

    我将输出电容更改为2 X GRM32EB31E226ME15L (25V 22uF)。
    但是、结果不变、15V 未输出。

    附加了 LM5010的布局部分。

    非常感谢
    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我能够输出15V 电压。
    原因似乎是输出负载。
    由于启动时负载较轻、因此在 P15和 GND 之间添加了一个电阻器(500Ω Ω)、作为增加负载的紧急措施。

    在这种情况下、您能告诉我建议的措施吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、

    您可以将 Rfbt 减少为500欧姆作为虚拟负载。 增加 CFF 以保持相同的 CFF*Rfbt 时间常数。

    B R
    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的回复。

    Rfbt R4还是 R5?

    我能够在24V 输入下输出15V 电压、但在48V 输入下无法输出15V 电压。

    我能够通过增加负载来输出15V 电压、但原因是什么?

    我想知道原因、因为即使输入电压为48V、它也输出15V 电压。

    非常感谢

    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、

    您能否在 Vin=24V 和48V 时测试启动波形?

    输入电压

    2、开关

    电感器电流

    4.输出电压

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的回复。

    我将在采集波形时发送它。

    请稍等片刻。

    非常感谢

    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我测试启动波形。

    CH1:VIN CH2:SW CH3:VOUT CH4:电感器电流

    ①Vin = 24V、不含500Ω Ω
    ②Vin = 24V、500Ω Ω
    ③Vin = 24V、500Ω Ω
    (__LW_AT__电源不同于②)μ A
    ④Vin = 48V、500Ω Ω

    之间的差异
    ① Ω-②:Ω、带或不带500Ω Ω 电阻器
    ②-③:输入电源
    ③-④:μ V 输入电压

    对于(3)和(4)中使用的电源、可能会也可能不会提供 P15输出。

    非常感谢

    -Yuuki

    e2e.ti.com/.../waveform_5F00_20211213.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您对波形有什么了解吗?

    请告诉我有关 CFF 的信息
    我在一开始布置的电路中添加了一个500Ω Ω 电阻器、并尝试了它。
    VIN:24V CFF:0.23uF→P15无法输出
    VIN:24V CFF:0.01uF→P15输出
    它随 CFF 的差异而变化、这意味着什么?
    在哪里需要更改才能使用 CFF:0.23uF?

    非常感谢

    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、

    在波形上,转换器开始在 Vin 上升时运行,电感器峰值电流仅约为400mA,但在软启动期间 VIN 不能上升甚至下降,因此 Pls 检查输入电源的电流限制是否太小?  

    B R

    Andy