Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, TLC5946
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5947 主题中讨论的其他器件: TLC5946
你(们)好。
我正在为24个 LED 供电、这些 LED 都需要小于20mA 的电流。 我还想为5个需要50mA 电流的 LED 供电。 我正在查看 TLC5947 (现成的库、大量有关 Raspberry Pi 项目中使用的在线信息)。 我将使用一个 Raspberry Pi 来控制所有 LED。 由于其他5个 LED 需要50mA 的电流、我能否组合2个 TLC5947的输出以获得50mA 的电流? 请参阅下图:这是正确的布线? 我可以用2个 TLC 5946进行组合输出吗? 我还在考虑使用 TLC5946、因为它具有高精度。 请解释一下原理图有多乱。 我指的是具有组合输出的5个 LED 的突出显示部分。 提前感谢您的帮助!