This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:能否通过组合2个 TLC5947#39;s 输出来使电流输出加倍?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, TLC5946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059277/tlc5947-can-i-double-the-current-output-by-combining-2-tlc5947-s-output

器件型号:TLC5947
主题中讨论的其他器件: TLC5946

你(们)好。

我正在为24个 LED 供电、这些 LED 都需要小于20mA 的电流。 我还想为5个需要50mA 电流的 LED 供电。 我正在查看 TLC5947 (现成的库、大量有关 Raspberry Pi 项目中使用的在线信息)。 我将使用一个 Raspberry Pi 来控制所有 LED。 由于其他5个 LED 需要50mA 的电流、我能否组合2个 TLC5947的输出以获得50mA 的电流? 请参阅下图:这是正确的布线? 我可以用2个 TLC 5946进行组合输出吗? 我还在考虑使用 TLC5946、因为它具有高精度。 请解释一下原理图有多乱。 我指的是具有组合输出的5个 LED 的突出显示部分。 提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您可以将同一 TLC5947中的2个输出组合在一起以驱动一个 LED。 布局应该容易得多。

    该 LED 的方向是反向的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    好的、感谢您的告知。 是的、我的原理图是错误的。

    谢谢!

    Emma