This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:静态电流要求

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059598/lm7480-q1-quiescent-current-requirement

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM74720-Q1

大家好 、

LM74800-Q1的静态电流大于400uA。  客户 希望在系统休眠后实现100uA 以内的静态电流。 如果系统唤醒源信号连接到 LM74800的 EN/UVLO 引脚(睡眠期间为低电平、LM74800电流为5uA)、则静态电流它可以满足要求、但在系统启动后无法使用 UVLO 低压监控功能。 是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    对于低 IQ 应用、您需要考虑使用 LM74720-Q1而不是 LM7480-Q1。 LM74720-Q1具有 LM74800-Q1 +低 IQ 的所有功能。

    LM74720-Q1具有一个集成升压直流/直流转换 器(而不是 LM7480-Q1中的电荷泵)、可实现低 IQ 运行。 如下面的快照所示、LM74720-Q1的最大静态电流为35uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复。

    但它似乎没有 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    是的、LM74720-Q1没有 UVLO 功能。  客户是否需要?

    将 EN 信号拉至0.5V 以下将关闭器件。