请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1、 LM74720-Q1
大家好 、
LM74800-Q1的静态电流大于400uA。 客户 希望在系统休眠后实现100uA 以内的静态电流。 如果系统唤醒源信号连接到 LM74800的 EN/UVLO 引脚(睡眠期间为低电平、LM74800电流为5uA)、则静态电流它可以满足要求、但在系统启动后无法使用 UVLO 低压监控功能。 是否有办法解决这个问题?