This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:脉冲跳跃模式 SW 波形

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059981/tps54202-pulse-skip-mode-sw-waveform

器件型号:TPS54202

尊敬的团队:  

我发现18V 输入 系统的 SW 波形与 每个负载电流的14V 输入系统之间存在差异  

-输出12V  

请查看随附的波形、并告诉我您对14V 输入系统 SW 波形的看法是否正常。

如果此波形正常,这种与占空比差的差异是否?  

e2e.ti.com/.../SW-waveform-per-input-and-load_5F00_E2E.pptx

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    似乎芯片不稳定,您能不能帮助分享该系统的结构和布局以供回顾吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    请参阅随附的。  

    18V 系统? 还是14V 系统?该波形来自相同的原理图、电路板上的差异就是 输入电压。  

     e2e.ti.com/.../TPS54202-schematic-and-layout_5F00_E2E.pptx

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    LC 对我来说太大了、您是否可以尝试用更大的 Isat/IDC 和4-5 X10uF 电容器替换15uH 电感器、以查看是否有任何改进?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

     您是否意味着18V 和14V 输入系统都存在问题?  

    在负载条件下、没有异常输出。 该波形会导致什么问题? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    对于两个电源轨,设备在光照条件下似乎不稳定。  

    您可能需要重新配置电感器和输出电容器。 您可以使用 WEBENCH 工具在线 电源设计器(TI.com)进行检查

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢您的快速响应。  

    我会再次尝试、作为您的表扬、我会再次与您联系。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    当然,没问题。 如果有任何问题、请告知我们。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    附加的波形适用于14V 输入/12V 输出条件下的 TPS54202 EVM  

    请查看并告知我您的观点、EVM 波形是否稳定。  

    e2e.ti.com/.../SW-waveform-per-input-and-load_5F00_E2E_5F00_211209.pptx

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    对于 LG 电路板波形,波形对我来说似乎很奇怪,因为轻负载时 LS 导通时电压不是0。

    对于 EVM 波形、sch 和0mA/5ms 和10mA/50us 的含义是什么? ,Pls 联系 young-zhao@ti.com, 我们可以直接讨论如何解决此问题。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢你的答复。 我直接发送了邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    当我们将在离线时讨论此问题时,我将首先关闭此威胁。

    BRS、

    年轻