尊敬的团队:
我发现18V 输入 系统的 SW 波形与 每个负载电流的14V 输入系统之间存在差异
-输出12V
请查看随附的波形、并告诉我您对14V 输入系统 SW 波形的看法是否正常。
如果此波形正常,这种与占空比差的差异是否?
e2e.ti.com/.../SW-waveform-per-input-and-load_5F00_E2E.pptx
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我发现18V 输入 系统的 SW 波形与 每个负载电流的14V 输入系统之间存在差异
-输出12V
请查看随附的波形、并告诉我您对14V 输入系统 SW 波形的看法是否正常。
如果此波形正常,这种与占空比差的差异是否?
e2e.ti.com/.../SW-waveform-per-input-and-load_5F00_E2E.pptx
谢谢你。
您好、Young、
请参阅随附的。
18V 系统? 还是14V 系统?该波形来自相同的原理图、电路板上的差异就是 输入电压。
e2e.ti.com/.../TPS54202-schematic-and-layout_5F00_E2E.pptx
谢谢你。
尊敬的 Dino:
对于两个电源轨,设备在光照条件下似乎不稳定。
您可能需要重新配置电感器和输出电容器。 您可以使用 WEBENCH 工具在线 电源设计器(TI.com)进行检查
BRS、
年轻
您好、Young、
附加的波形适用于14V 输入/12V 输出条件下的 TPS54202 EVM
请查看并告知我您的观点、EVM 波形是否稳定。
e2e.ti.com/.../SW-waveform-per-input-and-load_5F00_E2E_5F00_211209.pptx
谢谢你。