Other Parts Discussed in Thread: TPS63000
您好!
我们有一些设计自 过去2-3年以来一直在使用" TPS63000IDRCRQ1"、" TPS63000"和"TPS630001"、但我们面临着始终如一的问题。
出于开发测试目的、当我们尝试更改 o/p 电容器或尝试调整反馈电阻分压器值时、我们注意到、在 IC 以上、有时 会在无负载时开始消耗30mA 至150mA 的高电流。
当我们调试电路时、我们会知道 L2引脚每次与 GND 引脚短接。
请注意、我们在多个设计中而不是在单个设计中面临相同的问题。
请帮助我们了解哪里会出错。
如果可能、请提供解决方法或解决方案。