This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:L2和 GND 引脚随机短路。

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060428/tps63000-l2-and-gnd-pins-are-getting-shorted-randomly

器件型号:TPS63000

您好!

我们有一些设计自   过去2-3年以来一直在使用" TPS63000IDRCRQ1"、" TPS63000"和"TPS630001"、但我们面临着始终如一的问题。

出于开发测试目的、当我们尝试更改 o/p 电容器或尝试调整反馈电阻分压器值时、我们注意到、在 IC 以上、有时 会在无负载时开始消耗30mA 至150mA 的高电流。

当我们调试电路时、我们会知道 L2引脚每次与 GND 引脚短接。

请注意、我们在多个设计中而不是在单个设计中面临相同的问题。

请帮助我们了解哪里会出错。

如果可能、请提供解决方法或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jyoti、

    我认为您对"尝试更改 O/P 电容器"的描述意味着尝试减小输出电容、而"尝试调整反馈电阻分压器值"意味着尝试通过更改电阻分压器来增大输出电压、对吧?

    如果是纹波、则恐怕  引脚 L2的峰值电压超出规格、FET 内部会发生阻尼。该尖峰不仅与输出电压有关系、而且与随机电感器也有关系。  

    请尝试改进、您可以通过良好的布局来降低随机电感器(您可以将用户 guider 用作参考) 、并且请勿移除靠近器件的输出电容器。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao Zhang、

    感谢您的回答。

    让我来解释一下我的用例。

    我们有 BB (TPS63000、ADJUST。) 配置为3.3V o/p 采用两个10uF 电容器、输出电压为输出电流。

    稍后、我们决定切换到2.8V o/p、并 将 o/p 电容值增加到47uF 和47uF。

    我们遵循的步骤:

    1.卸下设备的所有电源。

    2.使用烙铁拆下旧的 o/p 盖并组装新的 o/p 盖。

    3.使用焊料移除电阻器(反馈处的分压器)并放置新值电阻器。

    4.我们确保没有流向任何其他引脚 或组件的焊料。

    5.在上电之前,我们始终清洁 PCB。

    然后、我们为器件加电以进行进一步测试。

    注意:我们使用2X AA 一次电池(3V)。

    问题:

    在我们为器件加电并开始测量电压和电流时使用。 有时、即使在空载时、我们的器件也会以 mA 为单位开始获取电流。

    当我们检查 IC 引脚-2 (L2)是否显示与 GND 短路时。

    然后、我们将 TP63000替换为新的器件、器件开始正常工作。

     我怀疑我们在焊接过程中是否会出现 ESD 问题??

    注意:我们对实验室设置进行防静电、以便进行任何装配。

     

    我将附上原理图和布局文件供您参考。

    我认为电感器在布局中的放置很好。 (8层电路板、)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jyoti、

    似乎我的所有嫌疑人都出错了。  

    ESD 问题似乎很有可能、但我不确定、很难确认、对吧?

    另一个要点是、使用更大的输出电容、您将获得更高的峰值电流或相同的峰值电流、但在启动期间可以持续更长时间。 然后 、它将在节点 L2中引起更高的尖峰或相同的尖峰、但持续时间更长。我认为您可以在启动期间通过捕获波形来检查它、并确保尖峰不超出规格。

    此致

    TAO