大家好、
我想最大程度地降低该器件的待机功耗。
我认为该器件中没有任何低功耗运行模式、对吧?
通过将[CH_ON_MASKx]位设为低电平来禁用所有通道、可以实现最低功耗?
在这种情况下、总电源电流为2.5mA (最小值)、4mA (最大值)、对吧?
您能否建议最低功耗模式以及如何计算该条件下的总电源电流?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想最大程度地降低该器件的待机功耗。
我认为该器件中没有任何低功耗运行模式、对吧?
通过将[CH_ON_MASKx]位设为低电平来禁用所有通道、可以实现最低功耗?
在这种情况下、总电源电流为2.5mA (最小值)、4mA (最大值)、对吧?
您能否建议最低功耗模式以及如何计算该条件下的总电源电流?
此致、
您好、Wu、
除 Vcc 电流之外、总泄漏电流是多少?
我明白了
SENSE 引脚泄漏10uA --如果 VIN=3.3V,它是否可以更低?
ERR 针脚泄漏-3uA
IOUTx 泄漏电流-如果 DIS_OFF_FAULT_DIAG、则为0.5uA/通道
还描述了通道禁用状态期间的[DIS_OFF_FAULT_DIAG]位将不允许电流。
如果未设置 DIS_OFF_FAULT_DIAG、则从 IOUT 增加多少电流?
此致、