This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:最低功耗条件

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060003/tlc6c5712-q1-lowest-power-condition

器件型号:TLC6C5712-Q1

大家好、

我想最大程度地降低该器件的待机功耗。  

我认为该器件中没有任何低功耗运行模式、对吧?

通过将[CH_ON_MASKx]位设为低电平来禁用所有通道、可以实现最低功耗?

在这种情况下、总电源电流为2.5mA (最小值)、4mA (最大值)、对吧?

您能否建议最低功耗模式以及如何计算该条件下的总电源电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-son

    1) 1)您可以通过禁用所有通道或将 PWM 引脚设为高电平来实现

    2) 2)如果您的电源 电压为3.3V、则正确

    3)正如您所说、所有通道关闭都是最低功耗模式。 请参阅数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    除 Vcc 电流之外、总泄漏电流是多少?

    我明白了

    SENSE 引脚泄漏10uA --如果 VIN=3.3V,它是否可以更低?

    ERR 针脚泄漏-3uA

    IOUTx 泄漏电流-如果 DIS_OFF_FAULT_DIAG、则为0.5uA/通道

     

    还描述了通道禁用状态期间的[DIS_OFF_FAULT_DIAG]位将不允许电流。  

    如果未设置 DIS_OFF_FAULT_DIAG、则从 IOUT 增加多少电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)除 Vcc 电流之外的总泄漏电流是多少?

    您可以将 所有通道的泄漏电流相加。

    2) 2)检测引脚泄漏10uA --如果 VIN=3.3V,它是否可以更低?

    是的、如果 VIN=3.3V、它将更低

    3)如果未设置 DIS_OFF_FAULT_DIAG、则 IOUT 增加多少电流?

    与 SENSE 或其他引脚相比、电流非常小、单位为 nA。