Other Parts Discussed in Thread: TPS2561
您好!
我在两种不同的设计中使用了 TI TPS2561限流电源开关。
它在四端口 USB 集线器上使用开关时效果良好,具有800kHz 的 Panasonic NN31001A-BB 直流/直流转换器开关。
但是、我现在在使用 Vishay SIIC471电源以300kHz 开关的七端口 USB 集线器板上使用它时遇到了问题。
ILIM 电阻器设置为48.7K。
当我使用 VBUS 或绕过 Vishay SIIC471的5VDC 外部电源为卡供电时、我看到开关按预期工作。 当我施加1.2A 负载且 Cypress 集线器控制器禁用 EN 引脚时、FAULT 引脚切换为低电平。 反过来、我从集线器控制器的 LED 上获得过流状态。
当我使用外部电源(12-24VDC)为卡供电并使用 Vishay SIIC471开关电源将电压降至5VDC 时、我从未在施加1.2A 负载时看到 FAULT 引脚切换为低电平。 输出电压仅下降至1.48V。 如果我增加电流负载、它最终会在电压开始下降到更低值时触发 FAULT 引脚、但不会达到预期电流。
请提供有关导致 FAULT 引脚不切换过流的原因的建议。
谢谢!