This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:故障条件未被触发

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060219/tps2561-fault-condition-not-getting-triggered

器件型号:TPS2561

您好!

我在两种不同的设计中使用了 TI TPS2561限流电源开关。

它在四端口 USB 集线器上使用开关时效果良好,具有800kHz 的 Panasonic NN31001A-BB 直流/直流转换器开关。

但是、我现在在使用 Vishay SIIC471电源以300kHz 开关的七端口 USB 集线器板上使用它时遇到了问题。  

ILIM 电阻器设置为48.7K。

当我使用 VBUS 或绕过 Vishay SIIC471的5VDC 外部电源为卡供电时、我看到开关按预期工作。 当我施加1.2A 负载且 Cypress 集线器控制器禁用 EN 引脚时、FAULT 引脚切换为低电平。 反过来、我从集线器控制器的 LED 上获得过流状态。

当我使用外部电源(12-24VDC)为卡供电并使用 Vishay SIIC471开关电源将电压降至5VDC 时、我从未在施加1.2A 负载时看到 FAULT 引脚切换为低电平。 输出电压仅下降至1.48V。 如果我增加电流负载、它最终会在电压开始下降到更低值时触发 FAULT 引脚、但不会达到预期电流。

请提供有关导致 FAULT 引脚不切换过流的原因的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    很快就会回复您。

    谢谢、

    Kuno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    请在 tps2561的输入引脚附近添加一个0.1uF 和10uF 电容。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加10uF 无法解决问题。 我已经安装了0.1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    尝试使用一个单独的电源为开关供电、并检查是否断言。

    如果工作正常、请尝试降低直流/直流输出纹波。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv、

    您能否解释一下使用单独的电源进行电源开关意味着什么? 使用 LDO 或使用铁氧体磁珠隔离电源?

    请提供建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    使用单独的电源是为了排除其他因素的影响、例如以前的直流/直流。 您可以使用直流电源、例如 Agilent 电源。 如果工作正常、则意味着输入电压会影响电源开关。 尝试降低输入电压纹波。