This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:LM36011、VLED 短路故障

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059457/lm36011-lm36011-vled-short-fault

器件型号:LM36011

您好的团队:

    LM36011、标志寄存器(0x05)、VLED 短路故障置1,芯片是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更详细地描述您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

        LM36011、标志寄存器(0x05)、VLED 短路故障 状态:1

        2.LED 引脚 ,的电压小于500mV μ V

        3.器件 ID 和复位寄存器(0x06)  软件 复位 0 =正常 (默认值)  1 =强制 器件复位

         强制 器件复位、标志寄存器(0x05)、VLED 短路故障 为0,然后变为1

    7.4.3.2 LED 短路故障
    LM36011通过闪存或手电筒模式以及标志寄存器的 VLED 短路故障标志(位[5])进入待机模式
    如果 LED 输出出现短路、则设置(0x05)。 如果上的电压、则会发生 LED 短路情况
    LED 引脚电压低于500mV (典型值)。 在 LED μs 标志有效前、抗尖峰脉冲时间为256 μ s
    通过断开 LM36011的电源或设置软件复位字段(寄存器)、可将 LED 短路故障复位为0
    0x06位[7])更改为1、或通过读回 Flags 寄存器来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果 LED 引脚电压低于500mV、您可以确保没有外部路径。 您可以检查所设置的电流、并确保设备是否在手电筒模式下工作