This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:R (CL)范围

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060341/tps2h000-q1-r-cl-range

器件型号:TPS2H000-Q1

大家好、团队、

1.为 TPS2H000-Q1设置的适当电流限制范围是多少? 这是 CL 精度中指定的50mA 至900mA 吗? 这是否意味着适当的 R (CL)范围应为4.8kOHm - 267 Ω?

 绝对最大值表显示"CL 引脚上的电流"为6mA。   

  这是否意味着 R (CL)< 133Ohm 会导致器件出现问题?

  我们是否还应注意其他任何情况、以符合 此绝对最大值?

谢谢。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata、

    1.是的、没错。 内部电流限值为1A、因此外部电流限值应小于数据表指定的0.9A。

    2.是的、正确。 由于它超出了适当电流限制的范围、因此在应用情况下不应发生这种情况。 在该设计中、确保在 CL 引脚上连接了适当的电阻值、并且没有接地短路、这应该是可以的。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichi-San、

    我明白了。

    非常感谢您的回答!!

    此致、

    平田