请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H000-Q1 大家好、团队、
1.为 TPS2H000-Q1设置的适当电流限制范围是多少? 这是 CL 精度中指定的50mA 至900mA 吗? 这是否意味着适当的 R (CL)范围应为4.8kOHm - 267 Ω?
绝对最大值表显示"CL 引脚上的电流"为6mA。
这是否意味着 R (CL)< 133Ohm 会导致器件出现问题?
我们是否还应注意其他任何情况、以符合 此绝对最大值?
谢谢。
此致、
平田