This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:TPS546C20和 TPS546C20A 之间有何区别?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059520/tps546c20a-what-s-the-difference-between-tps546c20-and-tps546c20a

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件:TPS546C20

大家好、

我是否可以知道 TPS546C20和 TPS546C20A 之间有什么区别? 我们是否可以替换以相互使用它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我将与团队一起检查 差异 和应用影响。 明天我会再回来。  

    谢谢、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C20和 TPS546C20A 之间存在许多差异。  它们不是设计为可互操作的、TI 不建议将 TPS546C20A 替换为 TPS546C20。

    1) 1)引脚32的默认功能(PGD/RESET)

    TPS546C20默认将引脚32设置为复位功能、默认情况下不具有电源正常状态。

    TPS546C20A 将引脚32默认为 PGOOD 功能、用于启动排序。

    2) 2)当 SS 引脚拉至 BP3时、TON_RISE

    当拉至 BP3时、TPS546C20默认将 TON_RISE 设置为7ms

    TPS546C20A 默认使用 TON_RISE 来选择 NVM 编程的 TON_RISE、从而允许用户更改 TON_RISE 并将该值存储到 NVM。

    3) 3) IOUT_WARN_LIMIT 和 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 默认和最大可编程值

    TPS546C20的默认警告电流为35A、故障电流为40A、最大可编程范围分别为39.5A 和40A。  TPS546C20A 将默认值扩展为37A 警告和42A 故障、可编程电流 分别为50和52A。

    4) 4) TPS546C20A 提供更严格的规格: 开关频率、遥感放大器偏移、过压故障和欠压故障阈值

    5) 5)默认 OV 故障响应。

    TPS546C20默认忽略 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE、而 TPS546C20A 默认将 OV 故障响应设置为关断和重新启动

    6) 6)在 TON_RISE (软启动)期间接收 VOUT_COMMAND 时的输出电压

    如果在 TON_RISE 期间接收到低于电流输出电压的新 VOUT_COMMAND 值、TPS546C20可能会遇到 VOUT_COMMAND 计数器故障情况。  发生这种情况时、VOUT 将继续上升、超过原始 VOUT_COMMAND 值、直到 FB 电压上升到1.5V、然后基准电压将复位到0V 并继续上升、直到 VOUT 达到编程的 VOUT_COMMAND 值。

    TPS546C20不会超过先前编程的 VOUT_COMMAND、并将降至新更新的 VOUT_COMMAND 值。

    7) 7) 7)负值时的 VOUT_TRIM 读回错误

    TPS546C20不能正确支持对 VOUT_COMMAND 值进行负回读。

    8) 8) STATUS_CML 和 SMBALERT 置位中出现 MEM 错误。

    当 VOUT_COMMAND 不等于0.95V 时、TPS546C20可以在 STATUS_CML 中向跟随器中的 NVM (两相堆栈中的第二个器件)报告 MEM 错误并将 ALERT 置位

    9) 9)在加电后通过 VSEL 故障对 VOUT_COMMAND 进行编程

    在 VSEL 引脚上出现收敛故障后、TPS546C20将加电至存储在 NVM 中的 VOUT_COMMAND。

    TPS546C20A 将在 VSEL 引脚上出现收敛故障时阻止输出使能、从而防止在加电后使用错误的 VOUT 加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    明白了、非常感谢您的详细解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    不用客气。  很高兴我们能提供帮助。  我将关闭此主题。  如果您有其他问题、请单击屏幕右上角的"提出新问题"。