Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A
主题中讨论的其他器件:TPS546C20、
大家好、
我是否可以知道 TPS546C20和 TPS546C20A 之间有什么区别? 我们是否可以替换以相互使用它们?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A
大家好、
我是否可以知道 TPS546C20和 TPS546C20A 之间有什么区别? 我们是否可以替换以相互使用它们?
谢谢。
TPS546C20和 TPS546C20A 之间存在许多差异。 它们不是设计为可互操作的、TI 不建议将 TPS546C20A 替换为 TPS546C20。
1) 1)引脚32的默认功能(PGD/RESET)
TPS546C20默认将引脚32设置为复位功能、默认情况下不具有电源正常状态。
TPS546C20A 将引脚32默认为 PGOOD 功能、用于启动排序。
2) 2)当 SS 引脚拉至 BP3时、TON_RISE
当拉至 BP3时、TPS546C20默认将 TON_RISE 设置为7ms
TPS546C20A 默认使用 TON_RISE 来选择 NVM 编程的 TON_RISE、从而允许用户更改 TON_RISE 并将该值存储到 NVM。
3) 3) IOUT_WARN_LIMIT 和 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 默认和最大可编程值
TPS546C20的默认警告电流为35A、故障电流为40A、最大可编程范围分别为39.5A 和40A。 TPS546C20A 将默认值扩展为37A 警告和42A 故障、可编程电流 分别为50和52A。
4) 4) TPS546C20A 提供更严格的规格: 开关频率、遥感放大器偏移、过压故障和欠压故障阈值
5) 5)默认 OV 故障响应。
TPS546C20默认忽略 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE、而 TPS546C20A 默认将 OV 故障响应设置为关断和重新启动
6) 6)在 TON_RISE (软启动)期间接收 VOUT_COMMAND 时的输出电压
如果在 TON_RISE 期间接收到低于电流输出电压的新 VOUT_COMMAND 值、TPS546C20可能会遇到 VOUT_COMMAND 计数器故障情况。 发生这种情况时、VOUT 将继续上升、超过原始 VOUT_COMMAND 值、直到 FB 电压上升到1.5V、然后基准电压将复位到0V 并继续上升、直到 VOUT 达到编程的 VOUT_COMMAND 值。
TPS546C20不会超过先前编程的 VOUT_COMMAND、并将降至新更新的 VOUT_COMMAND 值。
7) 7) 7)负值时的 VOUT_TRIM 读回错误
TPS546C20不能正确支持对 VOUT_COMMAND 值进行负回读。
8) 8) STATUS_CML 和 SMBALERT 置位中出现 MEM 错误。
当 VOUT_COMMAND 不等于0.95V 时、TPS546C20可以在 STATUS_CML 中向跟随器中的 NVM (两相堆栈中的第二个器件)报告 MEM 错误并将 ALERT 置位
9) 9)在加电后通过 VSEL 故障对 VOUT_COMMAND 进行编程
在 VSEL 引脚上出现收敛故障后、TPS546C20将加电至存储在 NVM 中的 VOUT_COMMAND。
TPS546C20A 将在 VSEL 引脚上出现收敛故障时阻止输出使能、从而防止在加电后使用错误的 VOUT 加电。