主题中讨论的其他器件: BQ24725
大家好、
我的客户在其新项目中使用 BQ24610、但他们现在遇到以下问题、您能不能提供一些意见?
谢谢!
1. 在插入电池时,客户可以听到连接器发出轻微的火灾噪音;当客户再次尝试使用 EVM 板时,问题仍然存在;(此问题未在客户使用 BQ24725的其他4S 解决方案中找到)
2. 客户设定涓流电流300mA 和恒流2A 充电;实际测试发现电池直接进入恒流充电、没有明显的涓流充电过程。
3. 测试过程中,反复插入并拔下充电输入,充电 IC 烧坏(芯片冒烟)
此致、
Ivy