This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5951:ISC 的最大电流(输出电流(短路))

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5951, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060048/lp5951-max-current-for-isc-output-current-short-circuit

器件型号:LP5951
主题中讨论的其他器件: TLV700

大家好、  

我们的客户考虑使用 LP5951MGX-2.5/NOPB 作为 TLV70025DCKR 的替代产品、以避免交付问题。

请就以下问题发表意见。

  1.  ICL (输出电流限制)和 ISC (输出电流(短路))之间有何差异? 我们可以在 TLV700数据表中看到 ICL、 在 LP5951数据表中看到 ISC。
  2. ISC 的最大电流是多少? 最小值为150mA、典型值为400mA、但最大值为空白。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuho、

    1) 1)输出电流限制是指在触发电流限制之前消耗电流。 短路电流限制是指输出对地短路时的电流限制。 对于这些器件、两者都具有砖墙式电流限制、因此可以将规格视为相同。

    2) 2)我们没有为电流限制指定最大值、仅为确保器件能够输出标称值为150mA 的最小值。 在电流较高时、热关断开始成为主导、它将跳闸、从而导致器件在进入和退出热关断时打开和关闭。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    让我代表喀祖霍确认一件事。  

    客户电路的浪涌电流可能高达600mA、根据您的答案、我认为这不会导致问题、我是否正确?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    将发生的情况是浪涌 电流将上升、然后电流限制将进入、并在开始标准调节之前稳定在400mA 的电流限制。 此电流形状的曲线与以下所示的浪涌电流的三个相位相似。 电流限制将保护器件、使其不会在正常运行中损坏。 LDO 不会因该操作而出现任何问题、不会

    此致、

    John