Other Parts Discussed in Thread: LP5951, TLV700
主题中讨论的其他器件: TLV700
大家好、
我们的客户考虑使用 LP5951MGX-2.5/NOPB 作为 TLV70025DCKR 的替代产品、以避免交付问题。
请就以下问题发表意见。
- ICL (输出电流限制)和 ISC (输出电流(短路))之间有何差异? 我们可以在 TLV700数据表中看到 ICL、 在 LP5951数据表中看到 ISC。
- ISC 的最大电流是多少? 最小值为150mA、典型值为400mA、但最大值为空白。
此致、